This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:扩展扫描接口套件 MSP-EXP430FR6989。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166864/msp430fr6989-extended-scan-interface-kit-msp-exp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

大家好、

我尝试使用套件 MSP-EXP430FR6989测试固件 TIDM-3LC-WATERMTR。 但是当我尝试测试时、来自  ESICH0、 ESICH1、 ESICH2的信号非常奇怪。 我使用线圈100uH 和电容器1nF。 我尝试移除线圈和电容器、没有任何变化(信号相似)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1、L3、L6:100uH、C1、C2、C3:1nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 我想念 ESICOM 旁路电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loc 、很高兴您能找到问题并关闭此帖子。   

    谢谢、

    JD