主题中讨论的其他器件:MSP430WARE
您好!
我正在尝试运行一个简单的代码来使 LED 闪烁、以熟悉 MSP430 Launchpad、但我收到一个错误、该错误指出、
"./main.c"、第1行:致命错误#1965:无法打开源文件"msp430.h"
我的目录中似乎没有 MSP430的源文件供 IDE 编译。
谢谢、
Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试运行一个简单的代码来使 LED 闪烁、以熟悉 MSP430 Launchpad、但我收到一个错误、该错误指出、
"./main.c"、第1行:致命错误#1965:无法打开源文件"msp430.h"
我的目录中似乎没有 MSP430的源文件供 IDE 编译。
谢谢、
Erik
我尝试了该示例、得到了以下评论:
备注#10371-D:(ULP 1.1)未检测到使用低功耗模式状态更改指令
备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 A。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。
备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 B。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。
备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 C。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。
备注#10372-D:(ULP 4.1)在此项目中检测到未初始化的端口 D。 建议初始化所有未使用的端口、以消除未使用引脚上浪费的电流消耗。
完成的构建目标:"example.out"