This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:BSL ACK 错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1165218/msp430fr5043-bsl-ack-error

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989

您好!  

我目前正在使用 MSP430FR5043。

我需要使用 UART 引导加载程序上传程序,例如:LED 闪烁。 (使用 UART 桥接 CP210x)

这里的问题是、我收到错误 ACK。

对于脚本文件、我使用  了 BSL_scripter 包中的/ScriptExampleWindows/FRxx_uart/script_FRxx_uart.txt 文件

默认脚本适用于 MSP430FR6989。 考虑到我使用的控制器是 MSP430FRxx 系列

我更改的唯一内容是 COM 端口、即 COM3和程序文件 ledblink.txt。

下面是我得到的响应。

此处连接的引脚会出现什么问题  

TX RX  

DTR - RST/NMI

RTS -测试

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用示波器或逻辑分析仪? 需要查看 TX、RX、RST 的波形、并进行测试来调试。  

    我不确定 BSLScripter 是否会在不进行自定义的情况下支持 CP210x。 BSLScripter 有一个触发 BSL 调用的自定义通信协议(涉及更改波特率)。

    如果您需要将 BSL 与 CP210x 配合使用、请参阅 https://web.archive.org/web/20210812170601/https://forum.43oh.com/topic/13429-modified-bsl-scripter-for-windows-now-works-with-ftdi-and-other-usb-to-uart-adapters/

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    找不到 CP210x BSL 的 URL 并出错。

    任何其他参考、如果没有、您可以指导我如何使用 MSP - FET 来实现 UART BSL。

    适用于 MSP430FR5043或 MSP430FR6989   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然! 最好的资源是:

    MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)

    如果您有任何其他问题、请回复。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    CP210x 以外的其他器件  

    我可以将哪些 UART 器件用于 BSL 脚本编写器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有 MSP - FET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPFET 肯定能与 BSL 脚本编写器配合使用。 我不确定其他开箱即用的 UART 器件是否兼容。  

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我提供的引脚连接是  

    控制器       MSP- FET

    P2.0 (TX)            14 (RX)

    P2.1 (RX)           12 (TX)

    RST                11 (RST)

    测试               8 (测试)

    VCC                 4 (VCC)

    GND                 9 (GND)

    这足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细检查 MSPFET 的 TX 和 RX 连接。 MSPFET 实际上使用目标命名标记、因此 MSPFET TX 应连接到目标 TX。  

    Evan