This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:不使用晶体的 RTC

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166668/msp430fr59941-rtc-without-using-crystal

器件型号:MSP430FR59941
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

大家好、

我们的客户希望确认  是否可以在不使用外部晶体的情况下使用 MSP430FR5994的 RTC。 我知道  RTC 的时钟源可以来自16MHz 或32.768kHz 晶体、如下面的应用手册中所述。

https://www.ti.com/lit/an/spracv5/spracv5.pdf

但是、根据我们的客户、他在不使用晶体的情况下获得 RTC 输出。  您能不能告诉我们原因是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VLOCLK 或 LFMODCLK 将是 ACLK 的时钟、当没有外部 xtal 时、ACLK 将为 RTC 提供时钟。 请参阅系列用户指南中的第3.2.8节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    感谢您提供此信息。 我知道  、在 LPM3或 LPM4模式下、VLO 频率可能会降低、如数据表第8.12.3.4节所述、因此无法将其用作 RTC 的精确时钟源。 请确认吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确。 它不像数据表所建议的那样准确。 如果您只需要在某个点唤醒 MCU、但不一定在特定时间唤醒 MCU、则会很有用。