This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310 PWM 的持续时间

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167864/msp430f5310-msp430f5310-pwm-for-a-duration

器件型号:MSP430F5310

是否可以使用 PWM 发出1秒钟的蜂鸣声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的。 哔声仅为单个频率、因此您只需将计时器输出频率调整为可闻频率即可。 您不需要太多的分辨率、因此50%的占空比正常、只需通过低通滤波器传递 PWM 输出即可获得声音。 然后、您需要注意及时重新填充计时器计数值、因为任何中断都将被频率变化或没有声音所听到。

    换言之、在播放声音时、MCU 需要专注于为计时器提供服务、否则您将会遇到声音中断。 请参阅此 TI 参考设计背后的一些理论- https://www.ti.com/tool/TIDM-VOICEBANDAUDIO