This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 MSP430-BSL 进行编程

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167532/msp430fr5969-using-msp430-bsl-to-program

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我们一直在使用 MSP-FET 闪存仿真工具对电路板进行编程、但这些电路板已没有库存、因此我们尝试使用 MSP430-BSL Rocket。  

这些器件是否可用于使用 MSPFlasher 以与 MSP-FET 相同的方式对空白 MSP430FR5969进行编程?

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    如果您无法访问 FET、我会使用 LaunchPad。 LaunchPad 将具有适合 SBW 的连接。 几个月内应该有更多 FET 库存、因此请留意 TI.com 商店。  

    此致、

    Evan