This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2011:更高引脚数的器件?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167465/msp430f2011-higher-pin-count-part

器件型号:MSP430F2011
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2111

您好...

我目前正在产品中使用 F2011。  展望量产阶段、我们希望增加2-4个通用 I/O (具有中断功能)。  有人能给我指出具有 Spy-Bi Wire 的最佳成本解决方案吗?   由于易于移植当前代码、我最初希望将其保留在 MSP430F2xx 系列中。  我认为 F2111、F2121或 F2131将是一个很好的解决方案、但我看到这些产品不支持 Spy-Bi 线。  这是为什么???  这种便利的功能并不是所有 MSP 的一部分,这似乎是愚蠢的。。。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2xx 是较旧的系列、而 SBW 是较新的接口。 所有 MSP430G2xx 都具有 SBW。 您可以在 F2xx 和 G2xx 中找到相同的器件、它们将执行相同的二进制文件而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    正如 Zrno 所说、您可以查看 MSP430G2xx 系列。  

    您正在使用多少个比较器通道?  FRAM 系列中还有 MSP430FR2111等器件、它们具有 Spy-bi-wire 和更高引脚数的封装选项。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我熟悉法国..... G 不是那么多...是否有人认为移植代码是一个优势?...我只需要一些额外的 I/O 来连接 IRQ ...no 比较器等...

    我一直认为 G 器件是传统器件、我避免了使用它们... G 是不是一种不同于 F (SRAM 等)的技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如 Zrno 所示、G2xx 系列和 F2xx 系列非常兼容。 G 器件本质上只是某些 F 器件的成本优化版本。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brandon

    但是当我听到成本优化的消息时,我会看到一些东西被削减或更改,以便产生更低的成本...功能看起来都一样... G 部分是基于闪存的像 F 还是 OTP?   我真的想了解成本优化在这里意味着什么???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    是的、这些仍然是闪存器件、但与等效的 F2xx 器件相比、您可能会看到存储器更少、某些外设的通道更少(因此我对 comps 有疑问)、以及其他已删除的功能。 这就是成本优化的含义。  

    此致、
    Brandon Fisher