This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:日历模式中的 RTC

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167831/msp430fr2311-rtc-in-calendar-mode

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我正在为我的项目使用 MSP430FR2311。我想在日历模式下使用 RTC。我正在使用驱动程序库示例。您能否建议如何在 caledar 模式下设置 RTC、因为我在驱动程序库用户指南中找不到任何用于日历模式下 RTC 的 API。

如果可能、请在日历模式中共享 RTC 的示例代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、MSP430FR2311 RTC 没有日历模式。 您可以将 RTC 与软件结合使用以创建日历功能。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="416841" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167831/msp430fr2311-rtc-in-calendar-mode/4393191 #4393191"]您可以将 RTC 与软件结合使用来创建日历功能。

    为此、您可以共享 示例以在日历模式下工作、也可以共享任何有用的链接。

    我能否使用其他 TI 微控制器的日历 API 来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以找到使用实时时钟库 的有用信息。

    此致、

    Evan