This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:请求有关如何最大程度地减小 LP 并将数据传输到移动设备的建议

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763641/msp-exp430f5529lp-request-advice-how-to-minimize-lp-and-get-data-to-mobile

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

你(们)好

是否有方法使用 LP (稍后仅使用所需的少数器件即可最大限度地减少设计)

要将传感器的模拟值(例如温度、电导率等)输入 LP、请使用其 ADC 并通过 USB 将数字值传输到移动设备中?

欢迎各位专家提出任何建议,如果有的话,请向我指出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ti4tst、

    您的请求似乎与 TI 提供的某些 EVM 类似。 我们将其称为"BoosterPack"。 如需更多信息、请直接在 TI.com 上搜索"Boosterpack"。
    您必须注意到 LP 上的40引脚接头。 您可以利用40引脚接头、使用所需的所有外设(例如 ADC、计时器等)构建与 BoosterPack 类似的电路板。

    对于 USB 数据传输、LP 上有一个"反向通道 UART"、通过 F5529的 P4.4/P4.5引脚连接 UART。 如下所示。

    您可以将其用于数据传输。 您还可以找到、如果您将 LP 连接到 PC、您的硬件管理中将显示两个串行端口、如下所示。 应用 UART1是可用于数据传输的反向通道 UART。 很抱歉我对移动开发不是很了解、但我的理解是、如果您的平台有、您只需在 PC 中为该 COM 端口调用类似的 API、您就可以在移动电话中执行此操作。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以通过5529 LP 来完成、最后、如果尺寸很重要、则可以使用 MSP430F5510制造电路板。 所有 MSP430 USB 器件都具有出厂预加载的 USB 引导加载程序、因此更新代码(无 FET)不会出现问题。 有关与 Android 设备的连接、请检查...

    http://www.ti.com/lit/an/slaa630/slaa630.pdf (在移动设备上使用 MSP430 USB 的 Android 应用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    非常感谢您的信息丰富帖子。
    在消化后尝试使用它。

    使用放大镜查看 LP 和随附的引脚布局卡后、我无法(原谅我的大号)找到 P4.4/P4.5。
    但是,对于 LP,Windows 7安装了8个驱动程序,包括您所描述的两个端口。

    非常感谢您的帮助(当然、我可能还会再来!) 此致!
    )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zrno soli、

    很好的建议、谢谢。 将会处理它(抱歉、不起作用、即缓慢)。

    根据您的经验、您认为容纳输入触点、ADC、mini-USB (可能还有电池)的器件完全可以装入直径为10-15mm、长度为100-150mm 的气缸中吗?

    感谢您的帮助!
    )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是10 x 50 mm、精度不是很理想...


    我认为在几毫米宽的 PCB 上放置带有组件的芯片时不会出现任何问题。 还有其他更小的封装、例如 QFN、但我从未发现这有助于获得最终结果、因为芯片下方的 LQFP 封装空间可用于布线、而使用 QFN 封装则保留用于散热焊盘。

    USB 硬件模块有很多微秒、可用作 USB 器 件、无需外部精确时钟源。 遗憾的是、TI 器件使用外部器件、默认情况下、4/8/12/24 MHz 由工厂引导加载程序支持、因此选择一个占用空间小的器件。 不知道电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、zrno soli、这是空间分配的一个很好的示例。

    频率、如果我理解正确、最好采用4MHz、因为它可能更小、能耗更低;但是、如果不需要精确的时钟、它可能在没有外部时钟的情况下工作?

    再次感谢您让我从您的体验中学习!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题似乎已经解决、请帮助告知是否存在其他问题? 如果没有、我将关闭此主题、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使用片上 USB 硬件模块、必须使用 HF X2。 检查 TI LP 板上使用的集成电容器的小型封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请保持开放、我还有很多需要学习和询问的东西。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示。 我找不到 HF X2、它在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 使用具有集成电容器和小尺寸的晶体、连接在 MSP430器件的 XT2输入/输出引脚之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人提出了开发此设备的建议、请将此类开发的相关个人或公司发布在此处。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从其他 OEM 平台找到此类服务。 现在、我们想我们可以结束这个主题、谢谢!