This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:具有 MSP430的 TFT LCD

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/766924/msp430fr6047-tft-lcd-with-msp430

器件型号:MSP430FR6047

你好

我们使用 MSP430FR6047。

我们需要连接 TFT LCD。

是否有人有将 TFT LCD 与 MSP430系列连接的经验?

我想它是可能的、并且运行良好。

此外、我还想 了解有关采用 MSP430FR6047的 TFT LCD 的任何建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP430FR6047没有片上 TFT LCD 驱动器。 这取决于您的 TFT LCD 是具有内置 LCD 驱动器、还是需要添加额外的驱动器芯片。 您应该考虑 MSP430和 LCD 驱动器芯片之间的接口。 有许多 TFT LCD 供应商。 我在选择 TFT LCD 方面没有这样的经验。 但是、从我的角度来看、具有内置驱动器和 SPI 接口的 TFT LCD 将是 MSP430FR6047的理想选择。
    顺便说一下、MSP430FR6047具有片上分段 LCD 驱动器。 您考虑选择 TFT LCD 的哪些因素?

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    实际上、我们有 HY28B 2.8英寸 TFT LCD 显示模块。

    LCD 控制器为 ILI9325。

    我们必须呈现信号波形、因此段 LCD 不是我们的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们不建议使用非 TI 器件。 但可以将 TFT LCD 与 MSP430器件连接。 TI 参考设计使用 MSP430 FRAM 微控制 器的滤波和信号处理参考设计是一个示例。它使用 TFT LCD BoosterPack 来显示信号波形。

    B.R

    冬季