This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:主存储器损坏

Guru**** 2390180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765239/msp430fr6972-main-memory-is-corrupted

器件型号:MSP430FR6972

您好!

我们安装了由 MSP430FR6972编程的产品、大约800ea。

所有器件都已现场安装、但 FRAM 损坏在5ea 器件中发生。

问题是 FRAM 初始化、如未编程。 当我使用 MSPFlasher 转储主存储器时、所有数据为0xFF。

我想知道为什么这个问题被解决了。

我对此问题进行了研究、它可能是由 Vcc 过低引起的、但当我检查电池数据时、Vcc 似乎没有问题。

此外、FRAM R/W 也可能是此问题的原因、但我们在处理过程中未使用 R/W FRAM、仅使用由 CCS 编程的 FRAM。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说800个 MSP430FR6972器件中有5个发现 FRAM 损坏?

    您是如何发现此问题的? 功能故障、然后从 FRAM 读取数据?

    一些超规格条件可能会导致 FRAM 损坏。 Vcc 的电压是多少? 请在绝对最大额定值下检查您的电源。

    2.是否启用 MPU? MPU 可以防止意外的 FRAM 访问。

    3.您的应用和产品工作条件是什么?

    B.R

    冬季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 f
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    电源接通时、LED 闪烁、即使电源接通、LED 熄灭。

    因此、我们使用 MSP Flasher 读取主存储器、所有存储器数据均为0xFF。

    它是主存储器擦除状态、因为振荡器不会振荡。

    之后、我们使用 CCS 下载程序、但它可以正常工作。

    左一个被编程为主存储器数据、右一个被擦除主存储器数据。

    您的问题答案如下。

    1. DVcc 和 AVcc 使用相同的电源、其值为3.3V。

      我们的电源来自由太阳能电池板充电的电池。

    2. MPU 关闭。

    我们的应用是 LoRa 通信。 太阳能充电电池和我们的 Lora 通信板使用此电源。

    当我们研究主存储器被擦除、电池电量低或 Lora 通信状况不佳的情况时、这意味着需要更多地使用电池来重试。

    我想知道已擦除 FRAM 存储器的状况、使能 MPU 是解决这个问题的方法。

    我期待您的答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    启用 MPU 后是否仍然看到此问题?

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、启用 MPU 后不存在该问题。

    NK Yoo