This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:HF 模式下的 LFXT1振荡器容差

Guru**** 2944720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764478/msp430f2252-lfxt1-oscillator-allowance-in-hf-mode

器件型号:MSP430F2252

我们发现该器件的数据表中似乎存在差异。   当我查看发布的4MHz OAHF 值时、我看到的是800欧姆、但这与图18中显示的曲线不匹配。  我看到的其他 OAHF 匹配值、但4MHz 值的数量级不同。

请解释差异和正确的数字。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stuart、

    查看图形、绘制的数据略低于基于表中的数据应显示的数据。 此外、各个图似乎被 LFXT1Sx + 1所移位。 例如、LFXT1Sx = 1的图在1MHz 时显示为2700欧姆、但根据表、这应该是 LFXT1Sx = 0的图。 我将在内部提交一个错误并要求澄清。 我不确定需要多长时间才能得到响应、但当我听到一些消息时、我会随时向您更新。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stuart、

    感谢您在这里的耐心等待。 我已确认图18中的曲线正确、表中的值不正确。 该表应具有 LFXT1Sx = 1、2和3的值、而不是0、1和2的值。 我们很快将更新数据表。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    当我查看 MSP430F2252的文档时、当使用 MSP HF 振荡器(当 XTS=1时、BCSCTL3.LFXT1Sx 寄存器)时、我看到 LFXT1Sx 位的有效设置为0 (00b)、1 (01b)和2 (10b)。 LFXT1Sx=3似乎被保留用于一个外部数字时钟源、在这个外部数字时钟源中、MSP430振荡器电路未被使用、因此这个电路的 OAHF 并不重要。 可以参考 SLAU144J 第5.2.3节和第5.3.4页查看 LFXT1Sx 的有效设置。 包含 OAHF 规范的数据表(SLAS504G)表还显示了为数字时钟输入“FLFXT1、HF、逻辑”保留的 LFXT1Sx=3。

    这个查询的后续问题是、当使用一个谐振器/晶振时、我应该如何解释 SLAS504G 中的图18 (和图19)与 BCSCTL3.LFXT1Sx 的有效分配? 当使用 MSP 内部振荡器电路时、BCSCTL3.LFXT1Sx=3无效、但是每个图有 LFXT1Sx=3并且缺少 LFXT1Sx=0。 我想知道图18 (图19)中显示的 LFXT1Sx 值是否没有错误、并且可能需要减1?

    感谢你的帮助。

    JamesW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JamesW、

    感谢您的详细答复。 我完全明白你所说的话、我同意你的解释。 让我得到确认并回复您。

    此致、

    JamesE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JamesW、

    我仍在等待我们团队的反馈、由于国际假期、我可能需要一两周才能得到确认。 只要我听到任何声音、我就会告诉您。 再次感谢您的耐心等待。

    此致、

    JamesE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JamesW、

    感谢您的耐心等待。 我收到确认、图18和19应该更新为0/1/2、表中 OAHF 的值是正确的。 这将在将来的版本中更新。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您的解决方案。

    JamesW