This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:调试警告

Guru**** 2567675 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765320/ccs-evm430-fr6047-debug-warning

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在使用评估板 EVM430-FR6047 (修订版 A)和 Code Composer Studio 调试代码时遇到问题。 它始终显示警告。

警告-检测到芯片的早期版本。  

可以帮助我解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenath 您好、

    该器件的版本 B 现已随 EVM430-FR6047的命令发出。 CCS 只是让您知道有一个较新版本的器件可用。 如果您想订购最新器件、可以在 www.ti.com/.../samplebuy 上获取样片 、并使用最新版本替换电路板上的芯片。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订版 A 和修订版 B 评估模块之间是否存在任何主要差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要知道 EVM430FR6047的修订版 A 和修订版 B 之间的唯一区别是否在于芯片组(MSP430FR6047)的变化?
    可以麻烦你确认吗?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenath 您好、

    感谢您耐心等待、我与该器件的所有者联系、以确定主要版本差异是什么。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、
    有几个方面需要澄清。
    首先、您已经拥有器件的修订版 A 的 EVM430-FR6047。 这些 EVM 是及时发送给您的样片。 在过去12个月中、我们已使用修订版 B 的最新芯片替换了所有 EVM。建议您仅使用修订版 B 芯片执行所有评估。 我们不再支持修订版 A 芯片。 更新的最快方法是通过 www.ti.com/.../samplebuy 获取最新器件 、并在 EVM430-FR6047上将修订版 A 器件替换为修订版 B 器件。

    其次、关于修订版本 A 和修订版本 B 之间的更改、总结如下
    修订版本 A 是早期样品计划的一部分、供客户进行非常早的评估。 而修订版 B 是2017年12月发布到市场的最终器件。
    修订版 B 已由 TI 进行全面测试、以获得最佳的水流测量性能。 修订版 A 器件未经过全面测试、以获得最佳性能。
    3.修订版 B 中对器件进行了一些小错误修复。修订版 A 仍存在这些错误、我们不希望您在评估和最终生产期间遇到任何问题。

    总之、我们请求您从修订版 A 更改为修订版 B、以获得最佳性能以及对 EVM430-FR6047的相关支持、我们的软件库和其他内容、这些内容已用于 MSP430FR6047水流测量应用。 谢谢

    克里帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kripa、
    我还有一些问题要在下面列出

    1) 1)我需要知道修订版 B 器件是否与版本 A 引脚兼容?
    2) 2) 2)是否有可能获得修订版本 B 和修订版本 A 的器件勘误表?
    3)版本 B 与版本 A 相比有哪些具体改进?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenath、
    以下是答案
    1.是的、它们完全引脚对引脚兼容、因为它们最初基本上是相同的器件、其中一个是样片、另一个作为成品发布到市场。
    修订版 B 和修订版 A 勘误文档(两个修订版都是相同的)可从 www.ti.com/.../slaz692k.pdf 获得
    3.这些是对 TI 专有的核心 IP 所做的改进,不会向任何外部实体共享。 很抱歉、我们无法讨论改进。 但是、我们建议您在评估中仅使用版本 B。 谢谢

    克里帕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       当我浏览勘误表文件时、版本 A 中出现的问题似乎也存在于版本 B 中。 那么、Rev B 中的确切变化是什么?

      谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vipin、
    是的、您答对了、从外设的角度来看、Rev A 器件中出现的所有问题也将出现在 Rev B 器件中。 但是、如前所述、重要的是需要考虑将其作为修订版本 A 至修订版本 B 的修订版本

    版本 B 已由 TI 进行全面测试、以获得最佳的水流测量性能。 修订版 A 器件未经过全面测试、以获得最佳性能
    版本 B 中对器件进行了一些小错误修复。这些错误不一定特定于外设、这些是 TI 专有的错误、我们不会发布此信息。
    使用 MSP430FR604x 系列器件测量流速时、绝对不会出现任何问题。

    总之、我们希望您尽快转到版本 B、以便我们可以确保您不会遇到任何尝试测量的问题。 谢谢

    克里帕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      Mouser Electronics 是否提供 MSP430FR6047IPZR 的 REV B?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenath、

    是的。 Mouser Electronics 的库存中只有 REV B 硅。

    此致、

    Matt