This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047:"自动模式"和"超低功耗模式"之间的区别是什么。

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765817/evm430-fr6047-evm430-fr6047-what-is-the-difference-between-auto-mode-and-ultra-low-power-mode

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我想知道 "自动模式"和"超低功耗模式"在测量控制方面的区别(除了超低功耗模式中的额外"保持时间"之外)。

此致、

Jadhav 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav 先生、您好!

    您能澄清一下您所指的内容吗? 如果您可以指向一些文档或代码示例、这将会很有帮助。

    如果您是指 UPS 和 DNS 之间的自动切换与超低功耗配置、则自动模式使用芯片中的 USS 模块在 UPS 和 DNS 之间自动切换、并且将在之间的 LPM0中。 在超低功耗配置中、UPS 和 DNS 的切换由软件控制、并在状态之间切换至 LPM3。 请告诉我、这是否是您所指的内容。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我指 的是数据采集序列模式。 自动模式、寄存器模式和超低功耗模式、如下所述。

    是的! 您刚才提到的是我从上述描述以及开关控制方面了解到的内容。

    但我看到自动模式和超低 功耗模式是相同的,只是在超低功耗模式下,我们可以引入额外的“保持延迟”(这是扩展的电源序列? ) 最大300us、功耗低于 自动模式。

    总结一下:

    自动模式:ASQ 控制

    寄存器模式:软件控制

    超低功耗模式:ASQ 控制+“保持延迟”(扩展电源序列)。

    是这样吗? 或者 、在超低功耗模式下是否缺少任何其他功能?

    此致、

    Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav、

    您对这些模式的理解是正确的。 默认情况下、在演示代码中、我们使用超低功耗模式来显示最低功耗性能。