This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIOSIGNMONITOR:有关参考设计的查询

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIOSIGNMONITOR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760267/tidm-biosignmonitor-query-regarding-reference-design

器件型号:TIDM-BIOSIGNMONITOR

大家好、我想做一个 GSR 电路、我参考了 TI 设计、找到了下面显示的电路图

但我不能正确地获得该电路,所以我只需使用欧姆定律就能设计出一个基本电路:

在该电路中、两个探针将连接到人体、我假设人体的电阻为1千欧。

请告诉我、此电路是否工作、或者 使用此电路是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将指派我们的团队成员检查您的问题、并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Gaurav、

    根据《TIDM-BIOSIGNMONITOR 用户指南》第3.1.2节、人体皮肤电阻可能非常介于20 M Ω 至50 Ω 之间。 该电路旨在能够以良好的分辨率测量该值、并将输出保持在 MSP430的 ADC 输入范围之间。

    我不确定哪种电路最好、因此我建议尝试这两者、但我认为参考设计电路应该稳健耐用。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上图所示、请通过解释器件"TP-025-SMT"的作用来帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、普拉什兰特、

    TP-025应是"测试点#25"。 基本上、它只是电路板上的一个测试点、可用于调试目的。 它实际上不是一个组件。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!  

    从读取的 ADC 转换为 micro-Siemens 中的 GSR 值的公式是什么?

    谢谢你。

    Hoang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使我一直在这上面... 我想用人体皮肤温度值的参考表来校准 ADC 输出电压读数、并最终制作出一个查询表。 到目前为止没有任何结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Hoang、

    不幸的是、我不知道转换为 micro-Siemens 的公式是什么。 我们似乎需要知道注入电压、TI 设计认为注入电压应该小于500mV、但我在扫描时没有看到这种情况。

    Prashant、
    我认为您的方法是最实用的。

    此致、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD 和 Prashant、您好!   

    我解决了这个问题、找到了计算 GSR 的正确公式。

    忽略 C34、这是一个同相运算放大 器、V1 = V3 *(1+R10/(R_bodi+R9))、其中 V3是运算放大器引脚3处的电压(理论上为0.487V)、V1是引脚1处的输出电压。

    我们可以将 GSR_ANALOG_OUTPUT 处的 ADC 读取转换为 V1并分别查找 R_Body。 Siemens 的皮肤电导为1/R_Body。

    我认为此处的参考设计不正确、因为 R10过大(1M)。 V1将始终为最大值、ADC 读取将饱和。

    我将其改为100k 电阻器;并验证了我修改后的电路在测量不同身体部位的不同固定电阻器和皮肤电导时能够很好地工作。

    黄光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Hoang、

    感谢您分享您的发现!!

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你