请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-BIOSIGNMONITOR 大家好、我想做一个 GSR 电路、我参考了 TI 设计、找到了下面显示的电路图
但我不能正确地获得该电路,所以我只需使用欧姆定律就能设计出一个基本电路:
在该电路中、两个探针将连接到人体、我假设人体的电阻为1千欧。
请告诉我、此电路是否工作、或者 使用此电路是否可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想做一个 GSR 电路、我参考了 TI 设计、找到了下面显示的电路图
但我不能正确地获得该电路,所以我只需使用欧姆定律就能设计出一个基本电路:
在该电路中、两个探针将连接到人体、我假设人体的电阻为1千欧。
请告诉我、此电路是否工作、或者 使用此电路是否可行?
JD 和 Prashant、您好!
我解决了这个问题、找到了计算 GSR 的正确公式。
忽略 C34、这是一个同相运算放大 器、V1 = V3 *(1+R10/(R_bodi+R9))、其中 V3是运算放大器引脚3处的电压(理论上为0.487V)、V1是引脚1处的输出电压。
我们可以将 GSR_ANALOG_OUTPUT 处的 ADC 读取转换为 V1并分别查找 R_Body。 Siemens 的皮肤电导为1/R_Body。
我认为此处的参考设计不正确、因为 R10过大(1M)。 V1将始终为最大值、ADC 读取将饱和。
我将其改为100k 电阻器;并验证了我修改后的电路在测量不同身体部位的不同固定电阻器和皮肤电导时能够很好地工作。
黄光