This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:在电容测量中 MSP430G2553单元之间的色散

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/766361/ccs-msp430g2553-dispersion-between-msp430g2553-units-in-capacitance-measurement

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
我将 MSP430G2553用于测量高达200pf 的电容式传感器、采用引脚振荡器方法、如文档 SLAU144J 的图8.1所示。 我使用 MSP430Ware 的 Pinosc_01示例
尝试使用 PCB 上的微控制器、在测试中一切正常。
当我测试多个微控制器时、会出现一个运行分散、在平均测量区域比在极端测量区域中更大、它达到3%、我需要将其降低至1%。
我将尝试添加一个晶体、并改变时序、以便测量值尽可能高。
还有其他想法吗? 也许其他一些采用 CapTIvate 技术的较新的微控制器会更好? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ernesto、
    我们有一个称为 CapTIvate 的电容式触控解决方案。 这是一个基于 MSP430的高性能、稳健且抗噪的系统。

    www.ti.com/.../overview.html

    您可以查看此产品系列及其功能以了解更多详细信息。
    另请查看我们的培训部分、您可以在其中找到大量培训材料和 TI 设计
    training.ti.com/captivate-training-series

    正如我所理解的、您只需要一个电容式传感器。 我们还提供了该系列中的一些器件、其中只有4个电容式触摸 IO、这对于您的应用(例如 MSP430FR2512)可能很重要、但您也可以检查存储器大小和外设。

    通常、对于您的应用、我不确定我是否完全了解实施和要求。 请检查 CapTIvate 是否可以作为适用于您的应用的解决方案。



    此致
    Kostas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的设计仍然灵活、您可以选择考虑以下另一种技术:
    -使用 G2553上的比较器。
    www.ti.com/.../slaa071.pdf
    请参阅第2.7节
    它描述了在未知电容器的电压通过已知电阻器上升时测量其充电时间(使用由比较器触发的 TA 模块)。 端口引脚从低电平变为高电平将启动该过程。

    这是一种值得信赖的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ernesto、
    请告诉我们、以上信息是否有用、您是否可以找到解决问题的方法。

    谢谢
    Kostas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Costas、您好!
    这个答案帮助我使用依赖于组件的方法、在必要时、我可以在这些组件中修改其精度。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ernesto、
    感谢您的回答。
    我现在将结束该主题、但如果您有其他问题、请随时与我们联系。

    此致
    Kostas