请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好 我将 MSP430G2553用于测量高达200pf 的电容式传感器、采用引脚振荡器方法、如文档 SLAU144J 的图8.1所示。 我使用 MSP430Ware 的 Pinosc_01示例 尝试使用 PCB 上的微控制器、在测试中一切正常。 当我测试多个微控制器时、会出现一个运行分散、在平均测量区域比在极端测量区域中更大、它达到3%、我需要将其降低至1%。 我将尝试添加一个晶体、并改变时序、以便测量值尽可能高。 还有其他想法吗? 也许其他一些采用 CapTIvate 技术的较新的微控制器会更好?