主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 MSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前正在使用 MSP-FET 通过 JTAG 对 MSP430F6723进行编程。
我在保险丝熔断时遇到问题、请任何人告诉我解决方案。
我正在使用不同的工具集 MSPFlasher_1.3.18、Lite FET-Pro430
JTAG 签名我们已将0xC35A 值转储到0x17FCH 位置、以锁定 JTAG 接口。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前正在使用 MSP-FET 通过 JTAG 对 MSP430F6723进行编程。
我在保险丝熔断时遇到问题、请任何人告诉我解决方案。
我正在使用不同的工具集 MSPFlasher_1.3.18、Lite FET-Pro430
JTAG 签名我们已将0xC35A 值转储到0x17FCH 位置、以锁定 JTAG 接口。
感谢您的回复。
我将尝试使用 bsl_scripter.exe 对器件进行整体擦除
步骤如下:
1) 1)批量擦除
2) 2) RX 密码
3) RX_PASSWORD PASS.txt
主办单位:80 01 00 15 64 A3
RESP:失败(ee)
我不知道为什么响应失败、ACK 也不正确。
它的应答者代替 ACK
有关解决此问题的任何想法。
就像这样
1. BSL_TX (P3.0)-> JTAG 引脚编号12
2. BSL_RX (P3.1)-> JTAG 引脚编号14
3. GND --> JTAG 引脚编号9.
4. VCC --> JTAG 管脚编号4.
5. TEST/SBWTCK -> JTAG 引脚编号7
6. RST/NMI/SBWTDIO -> JTAG 引脚编号1