This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659 NSR 在较新的型号上更低?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/768048/msp430f5659-msp430f5659-nsr-lower-on-newer-model

器件型号:MSP430F5659

您好!

    我正在使用 MSP430将音频音调驱动到耳机中。 问题是没有输出音频时出现白噪声。 我将此噪声源追溯到 MSP430 (引脚3 P6.6/CB6/A5/DA0)。 我最终决定了

将 MSP430替换为较新版本、并且不存在同一配置中的噪声。 我在四个独立的电路板上执行了此更新、结果相同。 与有差异

我在下面列出的两个版本? 或者可能是我可以参考的更新?

OL#:MSP430 F56595 AAKGOT B

新#:MSP430 F5659 77CRSGT B

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    两者具有相同的裸片修订版本、但来自不同的生产时间范围。 但它们的行为应该相同。 您的应用中配置了哪些 P6.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我用于设置 P6.6的函数。

    GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P6、GPIO_PIN6);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    那么、您将该引脚用作 ADC 输入引脚、对吧? 这是否意味着您已经在 ADC 转换结果上看到了噪声?

    相邻引脚 P6.7是否为 DAC 输出引脚? 如果是、您是否仅在 DAC 改变输出信号时看到噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您是否能够解决您的问题? 如果不是,请提供上述要求的信息。
    如果没有响应、我将在一周中结束此主题。