This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:传感器的频率是否会影响功耗?

Guru**** 2557590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767952/msp430fr6047-does-the-frequency-of-transducer-affects-the-power-consumption

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我想知道 传感器的频率是否会影响功耗? 如果是、如何操作? 如下图所示、使用了1MHz 传感器。

此致、

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jadhav、

    根据换能器频率有一些功耗折衷。 最直接的情况是、使用频率更高的传感器时、脉冲不必那么长即可实现类似的分辨率。 由于这些脉冲是主要的耗能器、因此较短的脉冲将消耗较少的总功率。

    通常、频率更高的换能器也更难找到且更昂贵。

    IE:更高的频率通常意味着更低的功耗和/或更高的分辨率。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JD、您好!

    是的、成本和功耗是关键。

    但是、

    我还观察到、对于气体流量测量、使用 KHz 低频分度器;对于水流测量、使用 MHz 高频传感器。 为什么会这样?

    您能不能建议一些材料来阅读这个特定主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、气体传感器通常在200kHz 至500kHz 范围内。 气体作为介质比水具有更强的衰减性、因此较低的频率能够更好地通过该介质传播。 很抱歉、我没有关于此主题的任何其他材料。