This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y:演示以太网应用的演示代码或示例程序?

Guru**** 2900250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, DP83TC811SEVM, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/768108/ccs-msp432e411y-demo-codes-or-example-programs-for-demonstrating-ethernet-application

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:DP83TC811SEVM、、 MSP432E401YMSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在做一个有关使用电路板 DP83TC811SEVM 的汽车以太网 PHY 的小项目。 我发现以太网 MCU MSP432E411Y 具有以太网 MAC 和 MII/RMII 引脚、可连接外部以太网 PHY。 因此、我决定使用 MSP432E411Y-BGAEVM 作为以太网控制器来连接 DP83TC811SEVM。

我想连接2个 MCU 和2个以太网 PHY 以实现以太网通信。 我想知道是否有一些演示代码或示例用于 演示 此 MCU 的以太网应用、例如在 SDK 中?  

此致、

刘周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zjouyang、

    我们没有针对 MSP432E411Y-BGAEVM 的专用以太网示例、因为大多数针对 MSP432E401Y 开发的示例都可以在 MSP432E411Y 上使用。

    请注意、在将代码从 MSP-EXP432E401Y 移植到 MSP432E411y-BGAEVM 时、必须考虑 MSP432E401Y 和 MSP-EXP432E401Y 电路板(如按钮、GPIO 和 BoosterPack 接头)之间的一些差异。 这些更改可以在板级配置文件中进行。

    SimpleLink MSP432E4 SDK中提供了 MSP-EXP432E401Y 和 MSP432E411Y-BGAEVM 的所有示例。

    谢谢、
    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    谢谢你。 SimpleLink MSP432E4 SDK 中提供了针对 MSP432E401Y 的专用以太网示例。 只需对板级配置文件进行一些更改、我就可以将此代码移植到 MSP432E411Y-BGAEVM。 我是对的吗?

    此致、

    周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的!

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳

    您还需要关于此主题的其他信息吗? 如果没有、我将继续并关闭它。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    是的、我仍有关于此主题的问题。 我在 SDK 中查找了 MSP432E401Y 的以太网示例、但仅找到了"基于 Web 的 I/O 控制"示例。 是否有任何用于演示点对点以太网通信(2个 MSP432E4和2个外部以太网 PHY)的示例?
    非常感谢!

    此致、
    周阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、肇阳、

    问题与此帖子的原始意图不同。 为了帮助其他论坛用户查找相关帖子、最好将其作为单独的问题发布。

    我将继续并关闭此帖子、因为最初的问题已得到解答。 请打开一个包含此不同问题的新主题、我们将非常乐意为您提供帮助。

    谢谢、
    SAI