This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:器件断电后、器件的引脚状态是什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763657/msp432e401y-what-s-pins-state-when-the-device-has-been-powered-off

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 MSP432专家:

  我的问题是 :当 MSP432E401Y 未将电源连接到其电源引脚时、其引脚状态是什么? 我们希望所有引脚都处于高阻态或三态、因此与连接的其他信号根本没有负载。  

谢谢!
Phil   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、
    我不想让这种情况过于复杂、但您能否澄清一下 MSP432E401Y 是否未通过电源引脚供电、或者是否有任何其他引脚上的电源可能会通过集成二极管为器件供电(以防止 ESD)?
    如果器件完全未通电、则为是、则与器件连接的其他信号完全没有从 MSP432E401Y 加载。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    我认为您的问题已经得到了解答、因为我不再听到您的反馈。
    请注意、我现在将关闭此主题。 如有其他问题、请使用"提出相关问题"或"提出新问题"按钮。

    此致、
    Britta