This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:可进行开通道速度测量

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767879/evm430-fr6047-open-channel-velocity-measurement-possible

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

我们需要测量 顶部开口位置为60cm 的方形通道中的流速、我们可以将反射器放置在传感器下方的底部。 MSP430FR6047能否在该环境中测量速度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通道的深度是否为60cm? 您是否有 通道的草图? 以及您计划将换能器放置在何处?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高度为45cm、每个换能器的距离可调节至 MAX 254cm、一个项目的宽度为60cm、另一个项目的高度为45cm、每个换能器的距离可调节至 MAX 152cm、宽度为30cm。 宽度是唯一固定的、传感器可以上下移动(最小值= 35cm)、并且传感器之间的距离是可调的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为这很棘手、但可行。 您是否有任何访问 TI 现场团队的机会? 然后我们可以讨论细节。

    此致、

    现金 Hao