This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F477:关于 SD16的电流消耗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765205/msp430f477-about-current-consumption-of-sd16

器件型号:MSP430F477

您好、社区成员!

我想知道 SD16在没有内部基准电压的情况下的电流消耗。

m 查看 MSP430F477 SD16_A 的数据表、电源和建议的运行条件以及基准输出缓冲器。

我认为以下两项中的一项是正确的。
请告诉我正确的答案。
如果两者都有误、请告诉我正确的答案。

I (SD16): 包括内部基准的模拟电源电流(数据表 P.42)
I (LOAD、MAX): VREF 上的最大负载电流(数据表 P.45)

  • I (SD16)包括 I (load、Max)。 因此 、不带内部基准电压的 SD16的电流消耗为(I (SD16)- I (负载、最大值))。  
  • I (SD16)不包括 VREF 上最大负载电流的电流消耗。

此致、
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff
    感谢您的详细描述。 让我找些时间来看看问题、稍后再回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、很抱歉我本周很忙。 我计划在下周就这一问题预留时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cruijff、

    最大负载电流指定您可以应用到 VREF 的最大负载。 如果我理解您发布的是正确的、您应该使用 基准电源电流(Iref)来计算 SD16消耗、而不使用内部基准。

    因此、获取包括内部基准 ISD16在内的模拟电源电流、并从其中减去 Iref (基准电源电流)。 但是、请注意、这仅能是电源电流的近似值、无需内部基准。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walther、

    感谢您的回复!
    我知道没有内部基准的 SD16消耗为"ISD16 - Iref"。

    感谢您的回答!

    此致。
    Cruijff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dietmar、感谢您对此主题的支持。 新年快乐