This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:15个以上的 ADC 通道似乎无法正常工作

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/768140/msp432e401y-adc-channels-above-15-don-t-seem-to-work

器件型号:MSP432E401Y

我正在尝试让连续采样演示在15个以上的通道上工作。  我修改了相应的文件、可以使15以下的所有通道正常工作。  我怀疑寄存器设置中有什么问题、但无法跟踪定义的含义以及定义的设置位置。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个已知问题、请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../2617581

    我们计划在下一个版本中进行此修复。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修复程序背后的逻辑是什么? 此消息解决端口 A19 A16的修复程序是什么?
    #define ADCBufMSP432E4_PK_0_A16?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、看起来您重新定义了上部端口。 我要尝试一下。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在.c 文件中:

    #define pinConfigChannel (config)(((config)>> 16)& 0x10F) 

    在.h 文件中:

    #define ADCBufMSP432E4_PK_0_A16 (((16-16)<< 16)| 0x6101 | 0x01000000)
    #define ADCBufMSP432E4_PK_1_A17 (((17-16)<< 16)| 0x6102 | 0x01000000)
    #define ADCBufMSP432E4_PK (0x010016)|(0x0100E418_A16)|(0x010016) 

    等等。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我这么做了、它也起了作用。