This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:在粉末循环后保留其最后的 GPIO 状态

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764190/msp430f5659-retains-its-last-states-of-gpio-after-powercycle

器件型号:MSP430F5659

各位专家、您好!

我的项目使用 MSP430F5659控制器进行即时消息传递。 我碰巧看到、在下电上电后、MCU 会保持其最后一个 GPIO 状态、我在代码中使用看门狗复位。

使用 MSP430 JTAG 和 CCS 进行闪存。 但情况就像如果我在下电上电前复位 MCU,它将不会保留以前的状态。

出现此问题的原因可能是什么。 请建议我解决此问题。

此致、

Renjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renjith、您好!

    您如何执行下电上电意味着 DVCC、VBAT 会发生什么? 您是否在下电上电期间断开了 JTAG?
    通常、WDT 触发的 PUC 应将所有 GPIO 重新配置回输入悬空(HIZ)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    循环通电意味着只需关闭/打开 MCU。 DVCC 连接到3V3、VBAT 连接到超级电容器。

    这是由超级电容器造成的吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renjith、您好!

    我的意思是、如果由于电源上的电容器较大、器件仍能看到功率、则可能无法实现复位。 在这种情况下、建议对电容器进行有源放电、以查看这是否有用。

    但是、这对 WDT PUC 没有影响 WDT PUC 肯定会复位 GPIO 寄存器。 但是、您必须考虑代码将重新启动并重新配置 GPIO、不确定是否考虑了这一点。 重置和重新配置之间的时间可能会很短、具体取决于您的代码、因此您无法识别它。

    最好的方法是使用在正常运行期间从器件上拉高的 GPIO、例如、一个带有到 GND 的串行电阻器的 LED。 如果在 WDT 期间该引脚获得下降沿、则应观察该引脚、因为 WDT 会将 GPIO 复位为输入悬空、这意味着与其相连的负载应将其拉低。 为了便于观察、我建议使用示波器来捕获极短的低电平时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renjith、您好!

    Walter 的回复是否对您的问题有帮助? 是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renjith、您好!

    您的一方是否有任何进展? 我们希望我们的建议对您有所帮助。 由于您的方面至今没有进一步的反馈、我需要跟踪此案例、我希望暂时关闭此主题。 当然、您可以随时再次打开它、并在我们的假期(中国新年)结束后提交您的任何困惑。 再次感谢!