请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 MSP430F5438
您好!
我已经在相应的论坛中从 TMS320F28377S 的角度提出了这个问题。 但我在 MSP430论坛上有这个问题、 MSP430中外设的可用性也不同。
我将 MSP430F5438A 连接到其中一个收发器、这些收发器提供/需要以下4组 RS422信号:
数据信号和发送时钟信号 (两个信号都由 MSP430F5438A 收发器提供)
2. 用于接收的数据信号和时钟信号(两个信号都由收发器提供给 MSP430F5438A )
所有信号均为 RS422 (因此我需要 RS422 转换器)。 数据信号与时钟信号同步。
这种传输可以使用什么外设?
谢谢、此致、
Ankit