This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:FLL 规格

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767926/msp430f6726-fll-specification

器件型号:MSP430F6726

您好、社区成员、

以下有关 FLL 的问题是我使用 MSP430F6726的客户提出的。

① MOD 位的1位波动导致的波动范围是多少?
(对于 DCO 位、它被描述为最小2%和最大12%、步长大约为8%。)

② FLL 校正操作的周期是多少?

如果您知道以上答案、请告诉我。

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南的第5.2.8节指出:

    调制器混合了两个 DCO 频率 fDCO 和 fDCO+1、以在 fDCO 和 fDCO+1之间产生中间有效频率[…] 该调制器将 fDCO 和 fDCO+1混合了32个 DCOCLK 时钟周期、并通过 MOD 位进行配置。 当 MOD ={0}时、调制器关闭。

    调制器混合公式为:

    T =(32–MOD)×tDCO + MOD×tDCO+1

    因此、当查看平均频率时、一个 MOD 阶跃是一个 DCO 阶跃的32分之一。

    第5.2.7节规定:

    FLL 持续对频率积分器进行递增或递减计数。 驱动 DCO 的频率积分器的输出可以在 UCSCTL0、UCSCTL1 (MOD 和 DCO 位)中读取。 频率 fFLLREFCLK/n (n = 1、2、4、8、12、 或16)或-1、频率为 fDCOCLK/[D×(N+1)]。

    因此、该周期对于向上或向下校正是不同的。
    例如、当您告诉 FLL 您希望 DCOCLK 频率是 FLLREFCLK 频率的31倍时、FLL 将计算在两个连续 FLLREFCLK 周期之间发生的 DCOCLK 周期数。 如果在下一个 FLLREFCLK 周期计数器的值低于31、那么 DCO 运行速度太慢、FLL 校正。 如果计数器超过31 (在下一个 FLLREFCLK 周期之前发生)、那么 DCO 的运行速度太快、FLL 将校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    在 FLL 运行期间、所有 MOD 位被自动修改。 因此、您不必考虑 MOD 1位波动范围。
    2.关于 FLL 校正操作的周期、它取决于您的校正代码、您可以切换 IO 以对其进行测试。

    此致、
    斯坦福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。

    我知道 MOD 的调制宽度小于 DCO。
    我将向客户提供反馈。

    谢谢!
    Cruijff