This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:使用 RF 在电池电量耗尽后上电

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/768129/msp430f2272-powering-up-after-battery-is-dead-using-rf

器件型号:MSP430F2272
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152H、 RF430CL330H

星形- ohi、

我正在设计一个基于 MSP430的数据存储标签、MSP430与多个传感器连接、并将数据存储在外部闪存芯片上。 该标签位于循环 水听器和填充环氧树脂内、因此无法对电池进行物理更换。

我正在寻找一种解决 方案、该解决方案可以为 MSP430和闪存加电、从而有足够的时间来检索数据。 我受到了该公司的 STAR-ODI 通信 盒方法的启发、该方法 可以使用射频进行无线通信、并在标签失效时为其加电。 是否有任何 TI 产品可以实现此功能、如果可以、您可以向我推荐这些产品以供将来阅读。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    MSP430是低功耗微控制器、因此它们可以延长您的电池寿命。 遗憾的是、您的问题更侧重于射频接口和标签、因此此处的社区可能无法提供大量输入。 幸运的是、几年前我确实支持了这些类型的产品、因此我可以为您提供一些信息。 )

    NFC/RFID 可能是您的最佳选择: www.ti.com/.../nfc-rfid.html

    这些动物标签通常是低频射频标签。 好处是它们可以通过射频场供电、从几英尺的适当距离读取或通过水中的大型"门"集读取。 这对我们来说是一个十到二十年前的大业务、但我们不再生产许多此类产品。

    现在、NFC (近场通信)可能是您的最佳选择。 这是高效率 RFID、因此范围要短得多(可能最大为~3英寸)、但 TI 确实提供了一些可满足您应用需求的产品。 接口应答器 RF430CL330H 或传感器应答器 RF430FRL152H 可能适合您。

    有几种无电池设计、其中基于 FRAM 的 MSP430由 NFC 场供电。

    数据记录器: www.ti.com/.../TIDA-00217
    温度贴片: www.ti.com/.../TIDM-RF430-TEMPSENSE

    希望这能为您指明正确的方向!

    JD