This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5152:编程时、MSP430F5152给出了模块锁定错误

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5152, MSP-FET, MSP430F1121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763862/msp430f5152-msp430f5152-gives-module-locked-error-while-programming

器件型号:MSP430F5152
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FETMSP430F1121A

尊敬的所有人:

当我使用 Uniflash 工具对 MSP430F5152进行编程时、它会产生"模块锁定"错误、但当我使用 FET-pro430对其进行编程时、它不会产生任何错误、只能通过 JTAG Spy 通过2线连接一次性编程。

为什么在 FET-Pro430中出现 Uniflash "module lock"错误、而在具有相同调试器工具 MSP-FET 闪存仿真工具的同一器件 MSP430F5152上不会出现任何错误。

哪种软件工具更适合在 Uniflash 或 FET-Pro430生产环境中进行编程?

我认为 Uniflash 是 TI 支持的、不需要任何许可证密钥、但 FET-Pro430是第三方产品密钥、因此 Uniflash 更好、但它会以"模块锁定"的形式出现错误、而 FET-Pro430则不需要。

请回复...

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    您使用的是哪个版本的 Uniflash?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一些问题

    1:您在 Uniflash 中使用哪种 JTAG 接口(4线或2线)
    2.您能否发布准确的错误消息、因为根据我们的了解、错误"模块锁定"不存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dietmar:

    我将 JTAG 2线(Spy-Bi)与 Uniflash 搭配使用
    很抱歉、当出现该错误时、我忘记抓图、但在红色错误弹出框文本中显示为"模块锁定"、当我尝试使用 FET-Pro430时、它成功编程、并且我再次尝试使用 Uniflash、但它从未提供错误。 现在无法在同一电路板上生成相同的内容。

    那么、我的问题是、为什么在使用相同调试器工具 MSP-FET 闪存仿真工具的同一器件 MSP430F5152上、在 Uniflash 中出现"模块锁定"错误?

    哪种软件工具更适合在 Uniflash 或 FET-Pro430生产环境中进行编程?

    此致、
    Mahendra Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dietmar:

    Uniflash 版本:4.4.0.1922
    FET-Pro430版本:3.3-1

    此致、
    Mahendra Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    感谢您提供其他信息、如果您有机会截取有用信息的屏幕截图。
    如果您使用 Spy-Bi-Wire、我必须问您是否考虑过 RST 引脚上最大电容器为2.2nF?]
    您的 UniFlash 设置是否存在新的(未编程)器件的问题?

    我不能说哪种工具更好、因为这两种工具都应该可靠运行、而且都基于 MSP 调试堆栈。

    我在我的站点上使用 UniFlash 版本4.5.0.2056在采用 DA 封装的 F5172 RevC 器件上使用4线和2线 JTAG 进行了试用。
    自动检测功能都可以正常工作。

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    不可以、它不使用全新(未编程)器件。 已编程的部件出现错误。

    RST 引脚电容也为2.2nF、JTAG 电缆长度也小于6英寸。

    昨天、我在对器件 MSP430F1121A (4线 JTAG)进行编程时收到了相同的错误消息 使用 Uniflash、而不是我尝试使用 FET-Pro430、这样 FET-Pro430就不会产生任何错误、并且一次成功编程、与我尝试使用 Uniflash 的同一器件相比、它也不会产生任何错误。

    此致、

    Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rana、

    我也看到了其他帖子。 我不知道为什么使用 FET-Pro 对器件进行编程会起作用、迄今为止我还没有看到此错误消息、但我会将此消息转发给我们的专家以寻求帮助。

    我没有找到您正在使用的 MSP-FET 的信息、您能否发布相关图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    我与我们的专家进行了讨论、但这里也不清楚为什么您会遇到此故障、但这很可能来自 GUI。
    您说它是可复制的,因此请在 UniFlash 中生成“GUI 日志”和“调试服务器日志”。 这两个选项都可以从“Settings”(设置)菜单(右上角菜单)中启用。 请提供日志以供审核。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    如果您的问题未得到解决、您是否可以按照上述要求提供调试服务器和 GUI 日志?
    否则、如果您可以将此线程标记为已解析、则会非常出色。

    如果没有响应、我将在本周结束前关闭该主题。