This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2416:计算 MSP430的功耗

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2416, MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767978/msp430f2416-calculate-the-power-consumption-of-msp430

器件型号:MSP430F2416
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5962

大家好、

从 MSP430F261x 和 MSP430F241x 的数据表中可以清楚地看到、MSP4360f2416将消耗365uA @1MHz、2.2V 的电流、 对于我的一个项目、我计划在16MHz SMCLK @3.3V VCC 时使用 MSP430f2416如何计算 MSP430在给定时钟和 VCC 时的电流消耗?

 微控制器 MSP430FR5962和 MSP430FR5964IPMR 的引脚排列是否相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的第一个问题、请查看数据表第32页中的典型特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答第二个问题、FR5962PM 和 FR5964PM 器件的引脚排列相同。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukas Badura:
    感谢你的答复。