请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件: Energia
尊敬的所有人:
我们尝试使用 MSP432P401R 和屏幕 Kentec BOOSTXL-K350QVG 与 ENERGIA、根据 Energia 版本和计算机的不同、我们会遇到一些问题。
例如、如果我们使用的是 Energia 1.8.7E21的最后一个版本、则屏幕 kentec 没有库、它不起作用。
要使用 Kentec BOOSTXL-K350QVG、我们必须使用 Energia 1.6.10E18、对于某些计算机、它不起作用!! 可以确认吗??
perso.esiee.fr/.../Energia.html
感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、
Patrick