This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5308:未检测到 MSP430F5508 USB

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760881/ccs-msp430f5308-msp430f5508-usb-not-detected

器件型号:MSP430F5308
主题中讨论的其他器件:MSP430F5508

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们设计了基于 MSP430f5508微控制器的电路板。 我们在设计中使用 USB 与主机 PC 通信。 主机未检测到 USB 设备。

我们也从 USB 开发套件运行了示例代码 CO_SIMPLE_SEND。  

您能指导我们解决此问题吗?

谢谢

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

      文档 SLAA457b.pdf 的图8中提供了一个很好的资源、您可以使用该资源来验证您的电路板是否布局正确。 如果您已经按照图8中列出的图表来设计电路板、那么您能否向我提供更多信息、以了解当您连接器件端 USB 电缆时在主机端看到什么错误(如果有)?

    您还可以验证 XT2晶振是否工作正常、如果工作正常、则可以按照 Programrs_Guide_MSP430_USB.pdf 文档第2.1.9节中列出的步骤手动设置晶振。  您还在使用哪个版本的 MSP430USB 开发套件?  您可以在 c0_simpleSend 示例中的某个.c 文件的底部找到列出的版本号。

    此致、

    Arthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过 USB BSL 检查您的硬件是否正常。 如果器件被整体擦除并且 XT2为4/8/12/24 MHz、则加电后器件将被枚举为 HID。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管规格:二极管肖特基40V 200mA 表面贴装 SOD-80 MiniMELF

    晶体规格:4MHz±30ppm 晶体30pF 130欧姆 HC-49/US

    晶体连接到 XT2IN 和 XT2OUT 引脚。

     除了 PUR 连接、其余的是我们在设计中使用的所有连接。 请查找以下原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管规格:二极管肖特基40V 200mA 表面贴装 SOD-80 MiniMELF

    晶体规格:4MHz±30ppm 晶体30pF 130欧姆 HC-49/US

    晶体连接到 XT2IN 和 XT2OUT 引脚。