This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430F5529更好的编码软件和上传代码帮助

Guru**** 2810035 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ENERGIA, MSP430F5529, MSP-FET, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767622/ccs-msp430f5529-msp430f5529-better-software-for-coding-and-help-for-uploading-the-code

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:ADS1293ENERGIAMSP-FETMSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

对于 ADS1293 EVM 板上的 MSP430F5529、哪种软件最适合编写新代码- Energia 或 CCS? 我能否获得详细的解释、说明为什么该特定软件更好?

如何上传代码? 我是否需要 MSP-FET 板进行上传、或者是否有其他可能的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia 和 CCS 均可用于为 F5529编写软件。 使用您具有更多经验的任何内容。

    JTAG 接头具有用于 JTAG (与 MSP-FET 配合使用)和 Spy-Bi-Wire (与任何 LaunchPad 板配合使用)的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、

    我同意 Clemens。 您可以使用其中一种方法。 就我个人而言、我更喜欢使用 CCS 进行开发、因为我对它更熟悉。

    以下是一些对您有用的资源。 以下 是 MSP430F5529外设的示例代码:dev.ti.com/.../

    还有一些 MSP 技术讲座培训、可向您介绍 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 上的 MSP430F5529的一些不同功能、网址 为:training.ti.com/msp430-workshop-series

    谢谢!
    JD