This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:如何定义 MSP430FR2633 CapTIvate 技术的触控按键的灵敏度

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764249/msp430fr2633-how-do-i-define-the-sensitivity-of-touch-key-of-msp430fr2633-captivate-technology

器件型号:MSP430FR2633

尊敬的专家

我在设计汽车车内触控按键时使用了 MSP430FR2633 CapTIvate。

目前、我正在为我的客户编写规范。

如何定义 MSP430FR2633 CapTIvate 技术的触控按键的灵敏度?

是否有任何"措辞"或"单位"来定义  触控按键的灵敏度?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

    问得好。 基本上、我们的 CapTIvate 技术可以测量带触控和不带触控的电容变化。 电容的变化是一个增量、可能会因电极的类型和特性而异。 这里的 Δ 值将是法拉德单位的有效电容。 但是、该差值被视为一个不具有单位本身的比率。 如果您想详细了解我们的技术工作原理、我建议您查看 我们 CapTIvateTm技术指南中的技术一章

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。