This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F449:MSP430F449

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765673/ccs-msp430f449-msp430f449

器件型号:MSP430F449

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我需要使用循环函数而不是计时器来计算 delayfunction。
因为有任何示例代码

我使用32kHz 作为第一个晶体、使用8MHz 作为第二个晶体

因为我在网上尝试了很多、所以对于时钟寄存器来说、没有什么工作、所以我使用的是默认值

此致
SENTHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    很抱歉,你的意思是“什么都不起作用”。 您能更具体地说明您的问题吗? 据我所知、您不想使用计时器、但不理解为什么不想使用计时器。 因此、剩下的唯一选项是使用由 CPU 执行的软件环路。 您是否考虑了潜在的影响、如更高的电流消耗、中断可能导致的时序损坏?
    如果我的假设是正确的、并且您尝试实施了 SW 等待循环、那么什么不起作用? 计数器递减的简单 while 循环会产生可调延迟。
    因此、如上所述、请为我们提供有关您的问题的更详细的解释。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    您能告诉我们您所在的状态吗? 您是否仍需要有关此主题的支持? 如果不是、请关闭螺纹。 非常感谢。

    此致
    Peter