This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:Energia

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767412/evm430-fr6047-energia

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!

我之前介绍过 ENERGIA IDE 的说明、我想知道我们是否可以使用 Energia 对 EVM430-FR6047进行编程?

此致、

Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    Energia 目前不支持 EVM430-FR6047。 由于完整的项目是开源的、因此您还可以继续将 EVM 添加到 Energia 系统中。还有一个很棒的社区可供您在问题上提供支持、请参阅此处:

    https://energia.nu/getting-help/

    此致、

     Stefan