This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:闪存存储器部分化

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761140/msp430g2553-flash-memory-sectionalization

器件型号:MSP430G2553

您好!

我将 MSP430G2553用于我的项目。 在此项目中、我必须获取256字节的用户数据、并将其存储在非易失性存储器中。 此外、还有一些256字节的命令需要存储在非易失性存储器中。 我无法使用内存段 B、C 和 D、因为它的大小很小。 我听说过、我们可以通过使用链接器命令对用于存储使用数据的闪存进行部分化。 是否有人能帮助我对如何使用这些链接器命令进行剖切和指导? 或者是否有任何相同的示例。

谢谢

Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    您使用哪种 IDE? IAR 或 CCS?

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    对于 CCS、您可以使用".mysection:{}> FLASH "在 cmd 文件中将段定义到闪存中。 和使用 DATA_SECTION Pragma 在特定数据段中定义变量、如下图所示。 更多 详细信息、请参阅 MSP430优化 C/C++编译器 v18.1.0.LTS 用户指南。

    对于 IAR、您可以在 C/C++编译器用户指南中找到类似的方法来定义闪存中的新段、如下所示。

    我很长时间没有收到您的回复。 那么、我将关闭该线程。 如果有任何其他问题、您仍可以在此主题中提问。

    B.R

    冬季