This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:是否使用最新的 USS 软件库更新 USS 演示项目?

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/767020/ccs-msp430fr6047-updating-the-uss-demo-project-with-latest-uss-software-library

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 UltrasonicWaterFR6047_01_40_00_01应用程序、我想更新最新版本的 USSLib。 在我的演示应用中、更新 USSLib 时、我应该遵循什么程序。

此致、

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jadhav、

    我的理解是、您应该能够替换并指向项目中的新库文件。 下面是一个将库添加到 CCS 工程的示例: e2e.ti.com/.../612994

    您可以从以下网址下载 USS 水计量库的最新信息: www.ti.com/.../MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER

    单击"Get Software"链接时、会有一个窗口安装程序来安装最新的 GUI 和 USS 库。 本页面下还有一个水演示应用程序、它将使用最新的库。 您可以将其用作参考。

    谢谢、
    JD