主题中讨论的其他器件:MSP430FR2512
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 Mac 上的 CDC 和 CCS 体验非常不满意。 我正在使用 High Sierra (10.13.6)和最新工具(CapTIvateDesignCenter-1.70.00.03-OSX 和 CCS8.3.0.00009_OSX)的全新安装。 此外、我还仔细观看了这里的视频:training.ti.com/captivate-training-series-part3工具的安装非常顺利、没有错误或警告。
在尝试复制 Dennis 在视频中采取的措施时、几乎没有任何进展顺利。 我不会夸大其词、也不会在这里描述我的体验、因为我认为这会使 Dennis 和 TI 感到尴尬。 我只会说、我拥有超过35年的经验、花了超过两个小时尝试重复4分钟59秒视频中显示的结果、但从所花的时间来看没有什么用处。
您能否在运行 macOS High Sierra 全新安装的 Mac 上使用这两款产品、看看您是否可以重现 Dennis 在视频中所展示的内容、以及是否取得了同样程度的成功? 如果您不能、请写下解决方法(如果有)、或者发布两个软件包的更新、以便我可以与 Dennis 在视频中取得相同的成功。
非常感谢、
Andre。