This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:ADC 引脚读取问题。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/766998/ccs-msp430fr5969-adc-pin-reading-problem

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好、这是 haribrishna

我的项目之一、我正在读取 ADC 引脚值作为我的输入。 因为我每次都在读取引脚值。有时会从引脚获取噪声、而这不是预期的。。。。是否有从软件侧或 硬件侧更改的机会。(还有一个问题、例如、我是否可以将该引脚用作上拉或下拉以避免这种情况 噪音)。。对我有很大帮助的任何建议...

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说 ADC 引脚用作模拟输入功能吗? 然后您读取 ADC 转换结果、得到噪声值吗? 如果是、信号和噪声电压电平是多少? 从软件方面来说、最简单的方法是获取几个样本并计算平均值。 在硬件方面、您需要使用滤波电路来根据噪声频谱降低噪声。 上拉和下拉用于数字输入模式、而不是模拟信号。

    B.R
    冬季