This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121:由 MSP-FET430UIF 提供、能够进行编程、但使用 MSP-FET 闪存仿真工具(黑色塑料主体)不能进行编程

Guru**** 2519750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121A, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762919/msp430f1121-by-msp-fet430uif-able-to-program-but-with-msp-fet-flash-emulation-tool-black-plastic-body-not

器件型号:MSP430F1121
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETUNIFLASH

对 MSP430F1121A IC 进行编程时遇到问题。

 

尊敬的所有人:

这两个编程器 MSP-FET430UIF 和最新 的 MSP-FET 闪存仿真工具(黑色塑料主体)之间是否有任何区别?

当我通过 MSP-FET430UIF 编程器进行编程并仅通过编程器为 MCU 供电时、只需一次性对 IC MSP430F1121A 进行编程即可。

但是、通过 MSP-FET 闪存仿真工具(黑色塑料主体)对 IC 进行编程时、也会通过为 IC 供电

编程器只会将错误指定为未知设备。 为什么?

我的电路板 IC MSP430F1121A 编程器的电流消耗最大为40mA。 根据数据表、MSP-FET430UIF 和最新 的 MSP-FET 闪存仿真工具都能够提供高达100mA 的电流。

有人能帮我解决这个问题吗?

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I Mahendra、

    我将指派我们的专家检查您的问题并尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahendra、

    我使用 MSP-FET 对 F1121A 进行了快速测试、一切看起来都很好。

    请仔细检查您的原理图和 MSP-FET 驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ling:

    我还能够通过 MSP-FET430UIF 对其进行编程、但当我仅通过编程器为目标器件供电时、不能使用 MSP-FET 闪存仿真工具进行编程。

    当我通过外部3.3V 电源为目标器件加电时、它会同时通过这两个电源进行编程。 我的问题是、当通过编程器供电时、为什么无法使用 MSP-FET 闪存仿真工具进行编程。

    我在照片中知道您使用了相同的编程器、并且只通过编程器为目标提供电源。 您可以对其进行编程。 但在我的案例中、它为什么不同?

    此致、
    Mahendra Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    我不确定有何区别。 您可以尝试另一个 F1121A 或另一个电路板吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    今天、我尝试使用另一个 F1121A 电路板、在 Uniflash 软件上、它首先会给出错误未知器件、并给出重试或取消选项、而不是我选择的重试、以便成功对 IC 进行编程。 而我再次尝试的电路板与它持续提供的未知器件相同错误、并且在选择重试选项时、会出现相同错误。 为什么它的行为是这样的?

    我用另一个软件工具 FET-Pro430进行了尝试、因为它运行得非常好。 绝不会出错。

    请回答为什么在具有 MSP-FET 闪存仿真工具的 Uniflash 工具中给出错误"未知器件"、而在 Uniflash 中、当我尝试使用 MSP-FET430UIF 时、它不会给出任何错误。

    此外、在 FET-Pro430中、两个调试器硬件工具从未出现任何错误。 那么、Uniflash 工具是否支持 MSP-FET430UIF 和 FET-Pro430同时支持 MSP-FET 闪存仿真工具和 MSP-FET430UIF?

    此致、
    Mahendra Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    请您对我的上一次试用版和评论意见吗?

    此致、
    Mahendra Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    我不知道这个问题。 我要求我们的工具专家检查此案例、我们将尽快回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    您有一些问题:

    1.您使用的是哪个版本的 Uniflash 软件?
    MSP-FET的序列号是多少?
    3.您使用的是 TS 板和电缆(如图所示)还是使用了自己的硬件和 JTAG 电缆(可能是较长的电线?)?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    什么类型的电路连接到 RESET 引脚?

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    Uniflash 版本:4.4.0.1922、
    2. MSP-FET 串行号140100181
    3. HW 是我自己设计的电路板,JTAG 电缆长度为5英寸

    此致、
    Mahendra Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietmar:

    我在 Rst 引脚上使用100pF 电阻。

    此致、

    Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    我们无法在 TS 板上使用相同的软件版本重现您的问题。 请仔细检查您的硬件、并确保遵循数据表中的建议、例如 VCC 去耦电容器和 RST 电容器。

    此致、