我在 ACLK 频率方面看到的唯一文档是使用32kHz 晶振、但我希望时钟速度更快一些。
在以下情况下、ACLK 的最大输入频率是多少:
1) 1) ACLK 由晶振供源
2) 2) ACLK 由振荡器供源
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 ACLK 频率方面看到的唯一文档是使用32kHz 晶振、但我希望时钟速度更快一些。
在以下情况下、ACLK 的最大输入频率是多少:
1) 1) ACLK 由晶振供源
2) 2) ACLK 由振荡器供源
大家好、这就是为什么我问它是专业项目还是休闲项目。 如果专业、则 LFXT1低于50kHz、符合规格。
1... 我提供的链接显示了一个“hobby 类型”黑客入侵 LFXT1 12MHz -从而为 MCLK *和*当然是 ACLK 提供了高速。 x2xx 系列 UG 的图5.1显示了此布线。 显然、这是"自行承担风险"! 我几年前在阅读了这份说明之后曾尝试过一次,它起了作用。 如果项目位于 Launchpad 上、则很方便。
2... 我希望我不会在'2553 P1.0上带领您。 这可以配置为 TA0的高速、符合规格的时钟输入。 例如、晶振衍生的时钟。 请参阅数据表表表16:DIR=0、SEL=1、SEL2=0。 我已经将这个输入用于2个方面: 对 MHz 范围内的高频率进行计数(在 P2.6/7上使用32KHx xtal 作为时基); 作为一个 xtal osc 提供的输入来提供准确的 TA0中断时序、和 TA0 CCR 输出。 我在 TA0CLK/P1.0中使用了10.0、13.0和16.384MHz。
当然、P1.0可以提供 ACLK、但它当然不能采用 TA0CLK。
不知道这是否有帮助。