This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP430G2452:430BOOST-SENSE1 GUI 安装

Guru**** 2925810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/766722/faq-msp430g2452-430boost-sense1-gui-installation

器件型号:MSP430G2452
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

TI 朋友和家人、

前面有许多主题、例如本主题、讨论了430BOOST-SENSE1 GUI 安装:

大多数基本问题都涉及如何使 GUI.exe 正常工作。  虽然 TI 已经发布了更好的电容式触控 MCU 和相应的 GUI 工具(如 CapTIvate 设计中心)、但许多人仍然希望让旧的430BOOST-SENSE1板与 GUI 一起工作。

以下是需要遵循的一些其他步骤(请注意 MSP Touch Pro GUI 安装参考):

-如前所述,请安装最新的 Java 支持。  首选 v1.8。  如果您不知道是否在本地安装了 Java 版本,则可以在 Windows cmd 提示符下输入 Java -version

-请按照此处430BOOST-SENSE1用户指南中的安装步骤进行操作:   

-还请先安装430 Touch Pro GUI (这将有助于启用各种 Windows DLL 以及 BOOST GUI 所需的 DLL)

支持-Windows7。  这已经在许多 Win7计算机上进行了测试、包括戴尔笔记本电脑和台式机。

某些用户可能仍会遇到安装问题、从而导致 GUI 无法运行。  最后、在另一台机器上尝试是值得花费时间和精力的。  只需复制和安装 MSP-EXP430G2软件示例和 MSP Touch Pro 软件、便可一次性启用 CapTouch_BoosterPack_UserExperience GUI!

祝你好运、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    感谢您花时间解释如何启动并运行430BOOST-SENSE1 GUI。 我认为这将有助于许多 TI 人和客户在 Google 上搜索此内容。 做得很好:)

    我将把这个标记为 Resolved、以便我们可以关闭这个线程。

    此致、

    Matt