This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994 ADC 片上测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759380/msp430fr5994-msp430fr5994-adc-in-chip-test

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

大家好

  新年快乐!

现在我要测试 MSP430FR5994 Launchpad。  我仅在8~9位的芯片中测试了 ADC、 我认为这可能是错误的。您能否提供 MSP430FR5994 ADC 的芯片精度测试报告?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的测试条件是什么?(参考、源等)

    我们在数据表中提供了线性参数和具有内部或外部基准的动态性能。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gary
    我们在,之前使用了 STM32L071我们希望更改为 MSP430FR5969,如果您可以在芯片中提供5969 ADC 的 ADC 测试报告,我们可以升级以更改 MCU。非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经向测试团队提出了要求、似乎我们没有该测试报告。 但我可以要求市场营销人员查看是否有任何资源。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gary
    是否有任何更新,感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gary
    是否有任何更新,感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正如我们在通话中所说、我们将离线讨论它。