This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:M4FR5969SRGZT-MLS 外部振荡器

Guru**** 2557230 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765968/msp430fr5969-sp-m4fr5969srgzt-mls-external-oscillator

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我想知道我们是否可以在 MSP430FR5969-SP (特别是 M4FR5969SRGZT-MLS)上的 PJ.6和 PJ.7之间连接高频晶体。

由于 MSP430FR5969-SP (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5969-sp.pdf)的数据表在第15页上有一条关于外部振荡器的注释(端子 PJ.6/HFXIN 和 PJ.7/HFOUT)、但声明它只在 MSP430FR595x 器件上提供。

在595x 器件(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5959.pdf)数据表的第2页上、显示了596x 和595x 的引脚均可用

谢谢你

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fiorella、

    这是使用代表所有器件的源数据表创建仅 FR5969数据表的一个赝像。

    此注释需要删除。  它旨在表示不适用于采用简化引脚排列(RHA 和 DA)封装的 FR595x 器件。   MSP430FR5969-SP 仅在完整引脚版本(PHP 和 RGZ 封装)中发布、不受影响。

    为了提高清晰度、这些注释将在下次数据表更新时删除。  感谢您指出这一点。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水