This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:水流测量代码

Guru**** 2561760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763512/ccs-evm430-fr6047-code-for-water-flow-measurement

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP-Ultrasonic design-center

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有任何代码可用于使用 MSP430FR6047测量水流量。

此致、

Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    感谢您发帖并关注我们的流量测量解决方案。 您是否有机会查看 MSP430 MCU 超声波传感设计中心(MSP-Ultrasonic-design-center)? 我还建议查看 EVM430-FR6047产品文件夹的技术文档和软件部分下的资源(<--只需单击链接的 EVM 器件型号)。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我安装了最新版本的超声波传感设计中心(USS_02_20_00_15)、并尝试将其与 EVM430-FR6047 (修订版 A)连接、但遗憾的是、它显示 HID 桥接器已连接、正在等待出现错误的器件。

    我将附上相同的屏幕截图。

    可以帮帮我吗?

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您没有在 EVM430-FR6047上使用正确的应用固件来与 GUI 配合使用。 此外、请检查您的跳线和开关设置。 有关更多详细信息、请通读以下主题。

    EVM430-FR6047:HID 桥接已连接–正在等待器件

    EVM430-FR6047:HID 桥接已连接–正在等待器件

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    仅当我使用应用固件的新版本(UltrasonicWaterFR604x 02_20_00_04)时、才会出现此问题。

    如果我使用先前版本的演示代码(UltrasonicWaterFR604x02_10_00_07)、我可以将评估模块成功连接到 USS 应用。

    这是否意味着新的应用固件不能用于 EVM430-FR6047 (修订版 A)?

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也检查了跳线和开关。

    我要附上相同的图片。

    我尝试了给定该线程的方法、但它似乎不起作用。

    此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到  一直在以下主题中支持您的问题。 因此、我将关闭该线程。 谢谢。

    CCS/EVM430-FR6047:HSPLL 和 SAPH 错误

    此致、

    James