This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:由 USB VBUS 供电的 MSP430 MCU

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762636/msp430f5659-msp430-mcu-power-from-usb-vbus

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: TPS62160

您好 MSP430社区、

我遇到与电源相关的问题:

我的设置:我设计了一个板、在该板中、我的 MSP430F5659通过 USB 与外部主机连接。

问题:MSP430通过 USB 连接到主机时、当我断开电路板电源时、3V3电平会降至1V8左右、而不是0V (即使在非工作时间也仍然为1V8)。 这会在下一次启动时导致问题:MSP430启动不好。

我 已经按照 本指南查看了我的 USB 设计、但没有发现问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deled:

    MSP430F5659 VCC 的3.3V 电压来自何处?
    在 MSP430F5659断电期间、主机 MCU 的状态是什么? 它是否保持通电?
    原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、
    3V3来自 LDO (TPS62160)。
    主机 MCU 停止运行(即使使用笔记本电脑作为主机、我也能获得相同的性能)。

    请告诉我如何将原理图发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deled、

    我向您发送了一个专用连接请求。 你收到了吗?