This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1002:无法为超声波评估板运行 PC-GUI。 日志文件显示在64位窗口上运行 RxTx Java 代码时出错

Guru**** 2556880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759605/tidm-1002-cannot-run-pc-gui-for-ultrasonic-eval-board-log-file-shows-error-running-rxtx-java-code-on-64-bit-windows

器件型号:TIDM-1002

能否在64位 Windows 操作系统上运行 PC-GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是日志文件错误消息...

    01.02 17:22:22电流方向:C:\ti\MSP\gasLibrary_1_10_00_11\GUI
    01.02 17:22:22加载64位 Windows rxtx
    2019年1月2日下午5:22:22 com.ti.msp.gui.uss.ComRead LoadLibrary
    严重:无
    java.io.FileNotFoundException:C:\ti\MSP\gasLibrary_1_10_00_11\gui\third_party/RxTx\windows\win-x64\rxtxSerial.dll (系统无法找到指定的路径)
    在 java.io.FileInputStream.open0 (本机方法)
    在 java.io.FileInputStream.open (未知源)
    在 java.io.FileInputStream。 (未知来源)
    com.ti.msp.gui.uss.ComRead.copyFile(ComRead.java:80)
    com.ti.msp.gui.uss.ComRead.loadLibrary(ComRead.java:149)
    com.ti.msp.gui.uss.ComRead.setup(ComRead.java:101)
    请访问 com.ti.msp.gui.uss.MainFrame。 (Mainframe Java:175)
    com.ti.msp.gui.uss.Main$1.run(Main.java:70)
    在 java.awt.event.InvocationEvent.Dispatch (未知源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.EventQueue.access$500 (未知来源)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)


    java.lang.UnsatisfiedLinkError:C:\ti\MSP\gasLibrary_1_10_00_11\gui\rxtxSerial.dll:加载 GNU.IO.RXTXCommDriver 时,无法在 AMD 64位平台上加载 IA 32位.dll
    线程"AWT-EventQueue-0"中出现异常
    java.lang.UnsatisfiedLinkError:C:\ti\MSP\gasLibrary_1_10_00_11\gui\rxtxSerial.dll:无法在 AMD 64位平台上加载 IA 32位.dll
    在 java.lang.classloader$NativeLibrary.load (本机方法)
    在 java.lang.classloader.loadLibrary0 (未知源代码)
    在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
    在 java.lang.Runtime.loadLibrary0 (未知源代码)
    在 java.lang.System.LoadLibrary (未知源代码)
    请访问 gnu.io.CommPortIdentifier。 (CommPortIdentifier.Java:123)
    com.ti.msp.gui.uss.ComRead.getComPortFriendlyNameList(ComRead.java:268)
    com.ti.msp.gui.uss.MainFrame.getSerialPorts(MainFrame.java:1387)
    com.ti.msp.gui.uss.MainFrame.initComponents(MainFrame.java:508)
    请访问 com.ti.msp.gui.uss.MainFrame。 (Mainframe Java:179)
    com.ti.msp.gui.uss.Main$1.run(Main.java:70)
    在 java.awt.event.InvocationEvent.Dispatch (未知源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
    在 java.awt.EventQueue.access$500 (未知来源)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
    java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
    java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown 来源)
    在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
    java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)

    GUI 启动、显示 TI 闪屏、然后退出并保留这些日志消息...

    任何帮助都很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、
    USS 设计中心可以在64位计算机上工作。 但该 GUI 专为 MSP430FR604x MCU 而设计。 它无法与 MSP430FR5994板配合使用。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、

    让我尝试更具体一些。  我正在尝试按照 TIDM-1002参考设计手册 TIDUD03-2017年6月中的说明进行操作。  在第26页上、说明了打开位于中的 GUI 应用程序的状态 USS_GUI.jar。  此步骤失败并生成日志文件错误消息。

    我从 TI 网站 www.ti.com/.../tidcdi3下载的安装文件 包括 USS_GUI.jar 文件。   

    我是否使用了不正确的文件?  zip 文件的链接来自以下网页: http://www.ti.com/tool/tidm-1002

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、
    我已检查您发送的下载链接。 GUI 似乎是较旧版本。 以下是下载最新 GUI 的链接。 您可以尝试使用它。 但我认为它不再支持 MSP430FR5994。 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    如果您正在寻找超声波燃气表设计、我建议您使用 MSP430FR6043。 该芯片将于本周五发布。 之后、您可以从 TI.com 网站获取所需的一切。

    此致、
    现金 Hao